Utilisateurs
Les utilisateurs s’affichent en tant qu’objets dans
Vue de projet
. Attribuez des autorisations et des rôles aux utilisateurs pour déterminer le contenu et l’interface visibles par l’utilisateur dans l’application lors de l’exécution.Chaque projet possède un utilisateur anonyme par défaut qui authentifie la session de l’application. Lors de l’exécution, l’utilisateur de la session est l’utilisateur connecté à l’application. Le contenu et l’interface utilisateur qui apparaissent dépendent de la visibilité définie pour un groupe d’utilisateurs ou des utilisateurs associés à un rôle spécifique. Consultez la rubrique Configurer la sécurité du contenu lors de l’exécution.
CONSEIL:
Pour autoriser les utilisateurs locaux et de domaine à se connecter, reportez-vous à la section Authentification.
Fournir une réponse