Supprimer un utilisateur

Supprimez un utilisateur pour qu’il puisse plus utiliser le projet.
Supprimez un utilisateur à partir de la page du tableau de bord ou à partir de la
Vue de projet
.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    , puis sélectionnez
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    .
  2. Sur la page du tableau de bord, sous
    Utilisateurs
    , sélectionnez les utilisateurs à supprimer.
  3. Sélectionnez
    Supprimer
    .
    CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’utilisateur à supprimer dans
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    ou dans
    Vue de projet
    , puis sélectionner
    Supprimer
    .
L’utilisateur est supprimé de la page du tableau de bord et de la
Vue de projet
. Si l’utilisateur a été attribué à un groupe, il n’apparaît plus en tant que membre du groupe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.