Attribuer un utilisateur à un groupe ou un rôle

Gérez les utilisateurs et les groupes à partir de la page du tableau de bord pour attribuer des utilisateurs à des groupes et à des rôles afin de créer une hiérarchie de droits.
Créez des utilisateurs, des groupes et des rôles, puis attribuez des utilisateurs aux groupes et aux rôles.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    , puis sélectionnez
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    .
  2. Sur la page du tableau de bord, effectuez l’une des actions suivantes :
    • Sous
      Utilisateurs
      , faites glisser un utilisateur vers un groupe sous
      Groupes
      ou vers un rôle sous
      Rôles
      . Vous pouvez également faire glisser un groupe ou un rôle vers un utilisateur. Maintenez
      Maj
      ou
      Ctrl
      enfoncée pour sélectionner des sélections consécutives ou multiples et les faire glisser.
    • Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs, sélectionnez
      Attribuer des utilisateurs à des groupes ou à des rôles
      , sélectionnez les groupes et les rôles, puis sélectionnez
      Appliquer
      .
    CONSEIL: Group assigned s’affiche en regard d’un groupe ou rôle déjà attribué à un utilisateur. Vous pouvez ajouter l’utilisateur à un groupe ou à un rôle à partir de
    Vue de projet
    en le faisant glisser vers le groupe ou le rôle dans
    Vue de projet
    .
  3. Sélectionnez
    Quitter
    .
L’utilisateur s’affiche sous le groupe sur la page du tableau de bord.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.