Retirer un utilisateur d’un groupe ou d’un rôle
Retirez un utilisateur d’un groupe ou d’un rôle pour que les droits associés ne lui soient plus attribués.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- Pour retirer un utilisateur d’un groupe ou d’un rôle, sur la page du tableau de bord, deux options s’offrent à vous :
- SousUtilisateurs, sélectionnez un utilisateur, sélectionnezAttribuer des utilisateurs à des groupes ou à des rôles, puis décochez le groupe ou le rôle sélectionné.
- SousGroupes, sélectionnez un groupe, sélectionnezAttribuer des groupes à des utilisateurs ou à des rôles, puis décochez l’utilisateur ou le rôle sélectionné.
- SélectionnezAppliquer.
- SélectionnezQuitter.
Fournir une réponse