Renommer un utilisateur

Renommez un utilisateur pour modifier son nom dans le projet et dans les groupes. Vous pouvez renommer un utilisateur à la fois.
Renommez un utilisateur à partir du tableau de bord ou de la
Vue de projet
.
  1. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
      Ouvrir la page de tableau de bord
      , puis sélectionnez
      Gérer les utilisateurs et les groupes
      .
    • Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      Sécurité
      et
      Utilisateurs
      .
  2. Sous
    Utilisateurs
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’utilisateur à renommer.
  3. Sélectionnez
    Renommer
    et saisissez le nouveau nom.
    NOTE: Pour renommer un utilisateur à partir de la
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’utilisateur, sélectionnez
    Renommer
    , puis saisissez le nouveau nom.
L’utilisateur est renommé sur le tableau de bord et dans la
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.