Transférer les modifications vers un référentiel distant

Transférez les modifications apportées à un référentiel distant afin de sauvegarder le projet sur un emplacement autre que votre ordinateur local et ainsi fournir le contrôle de version du projet. Les modifications transférées vers le référentiel distant sont disponibles pour les autres personnes qui travaillent sur le projet.
Lorsqu’il y a des modifications à transférer, le message « Modifications locales disponibles pour le transfert » s’affiche dans la barre d’état et l’icône
Transférer vers le dépôt distant
affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à transférer.
IMPORTANT: Lorsque vous transférez des modifications vers le référentiel distant, le projet doit être synchronisé. Dans le cas contraire, vous serez invité à extraire du référentiel distant et à résoudre les conflits. Lorsqu’il y a des modifications à extraire, le message « Modifications locales et distantes disponibles pour le transfert et l’extraction » s’affiche dans la barre d’état et l’icône
Extraire du dépôt distant
affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à extraire. 
  1. Dans le projet ouvert, sélectionnez
    Transférer vers le dépôt distant
    .
    Si vous n’avez pas d’identité d’utilisateur
    FactoryTalk Optix Studio
    , vous n’êtes pas autorisé à transférer des modifications vers le référentiel distant.
    Transférer vers le dépôt distant
    affiche « Aucune identification n’a été configurée. » Sélectionnez
    Configurer l’identité du fournisseur
    et reportez-vous à la section Définir les options pour configurer l’identité.
  2. (facultatif) Si le contrôle de version est activé pour un projet local et que vous transférez les modifications du projet local pour la première fois, et qu’aucun référentiel distant n’est encore associé au projet, configurez un dépôt distant dans
    Transférer vers le dépôt distant
     :
    1. Identité
      . Sélectionnez votre identité. Il peut s’agir de votre identité
      GitLab®
      ou
      GitHub®
      .
    2. Propriétaire/groupe
      . Sélectionnez le propriétaire ou le groupe du référentiel. Il peut s’agir de votre identité ou d’un groupe dont vous faites partie.
    3. Privée
      . Sélectionnez cette option pour créer un référentiel privé que seul le propriétaire ou le groupe sélectionné peut associer à un projet.
    4. Publique
      . Sélectionnez cette option pour créer un référentiel public que d’autres propriétaires et groupes peuvent associer à un projet.
    5. URL
      . Affiche l’URL du référentiel en fonction des paramètres sélectionnés.
    6. Sélectionnez
      Transférer vers le dépôt distant
      pour créer un nouveau référentiel ou utiliser un référentiel existant vide.
Les modifications sont transférées vers le référentiel et « Projet synchronisé » s’affiche dans la barre d’état.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.