Démarrer le débogage sur la machine distante

Déployez l'application d'exécution sur la machine distante et démarrez le processus de débogage sur la machine de développement.
  1. Pour démarrer le débogage sur la machine distante
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la solution .NET
    .
    L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.
    CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
  3. Dans
    FactoryTalk Optix Studio
    , déployez
    FTOptixApplication
    vers le dispositif cible.
    Pour plus d’informations, consultez Déployer une Application FactoryTalk Optix.
  4. Dans Visual Studio, configurez et démarrez le processus de débogage.
    Connectez-vous au processus avec les paramètres suivants :
    ConnectionType
    Par défaut.
    ConnectionTarget
    Nom et port que vous avez obtenus pendant l’exécution de Préparer la machine distante pour le débogage.
    Processus disponible
    FTOptixRuntime.exe
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.