Déboguer un NetLogic à distance

Avec Visual Studio, vous pouvez déboguer à distance un NetLogic d’exécution sur les systèmes Windows.
CONSEIL: Le débogage à distance n’est pas possible sur les IHM pour des raisons de sécurité. Pour plus d’informations sur le débogage à distance, consultez Déboguer à distance - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Pour déboguer un NetLogic localement, consultez Déboguer un NetLogic localement.
Conditions préalables
  • Sur la machine de développement, téléchargez Visual Studio et définissez-le comme éditeur de code par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  • Vérifiez que la machine cliente et la machine de développement sont connectées au même réseau.
  1. Pour déboguer à distance un NetLogic d’exécution
  2. Configurez la machine Windows distante comme cible dans
    FactoryTalk Optix Studio
    . Consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
  3. Arrêtez le débogueur et l’exécution de l’application, puis modifiez le code.
    CONSEIL: Pour arrêter le processus de débogage à distance, fermez l'application de bureau Débogueur distant ou arrêtez le débogage dans Visual Studio.
  4. Répétez 3.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.