Déboguer un NetLogic localement
Identifiez, examinez et corrigez les problèmes liés au code NetLogic en utilisant localement Visual Studio ou Visual Studio Code.
Pour déboguer NetLogic à distance, consultez Déboguer un NetLogic à distance.
CONSEIL:
Les erreurs NetLogic sont signalées lors de l’exécution dans le panneau de journal
FactoryTalk Optix Studio
. Les erreurs NetLogic d'exécution sont signalées dans l'onglet de la cible sur laquelle l'application s'exécute (par exemple, Sortie d’émulateur
). Les erreurs NetLogic de conception sont signalées dans l'onglet Sortie
.Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation de l’éditeur de code externe.
Conditions préalables
- Téléchargez, installez et définissez Visual Studio ou Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.CONSEIL: Si vous utilisez Visual Studio Code pour le débogage et que le plug-in C# le plus récent ne fonctionne pas comme prévu, passez ce dernier à la version antérieure 2.4.4.
- Si vous souhaitez déboguer avec Visual Studio Code, installez l'extension C# : https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp.
- Pour déboguer NetLogic
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- Déboguez l’une des options suivantes :
- NetLogic d’exécution. Dans l’éditeur de code externe, déboguezFTOptixRuntimeet dansFactoryTalk Optix Studio, sélectionnezExécuterCONSEIL: Vous pouvez exécuter le projet sur la cible de l'émulateur pour le débogage.
- NetLogic de conception. Dans l’éditeur de code externe, déboguezFTOptixStudioet dansFactoryTalk Optix Studio, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un NetLogic et sélectionnez une méthode à exécuter.
- Arrêtez le débogueur et l’exécution de l’application, puis modifiez le code.
- Répétez 2.
Fournir une réponse