Loading
Blog | Agroalimentaire
Recent ActivityRecent Activity
4 lecture minute

Votre chaîne logistique BCE est-elle suffisamment intelligente pour être concurrentielle ?

Grâce à un système de gestion de la production (MES), bénéficiez de la puissance de la transformation numérique pour réduire les déchets, maximiser le rendement et booster la rentabilité.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Employé de brasserie consultant sa tablette

Vous n’avez pas besoin d’aller plus loin que le supermarché local pour constater l’une des tendances les plus répandues en matière de fabrication. Un plus large éventail de produits est désormais disponible et un nombre croissant d’entreprises proposent des offres promotionnelles saisonnières à l’occasion de chaque jour férié, du jour de l'An à Pâques.

Et bien sûr, nous nous attendons tous à trouver des options personnalisées pour nos achats en ligne – qu’il s’agisse de balles de golf, de chaussures de course à pied ou encore de bonbons au chocolat.

L’accroissement du nombre de références et de produits personnalisés impose également aux fabricants de biens de consommation emballés (BCE) d’avoir une flexibilité exceptionnelle et une réactivité hors du commun. Or, si vous êtes acteur de l’industrie des biens de consommation emballés, vous savez que concevoir une unité de production plus réactive n’est qu’un élément de l'équation.

Pour rester compétitif, vous devez aussi élaborer une chaîne logistique plus efficace, capable de maximiser le rendement et de réduire les déchets et ce, des matières premières aux produits finis. Un système de gestion de la production (MES) peut vous permettre de franchir une étape supplémentaire en vue d’atteindre ces objectifs.

Remplacez les suppositions par des décisions éclairées

Si vous vous fiez à un système basé sur des documents imprimés, des feuilles de calcul, voire même un système ERP, pour suivre les matériaux tout au long de votre chaîne logistique, votre accès à l’information est limité. Ces méthodes ne suffisent tout simplement pas pour fournir les informations de production plus fines dont vous avez besoin pour prendre des décisions de production rationnelles.

Que se passe-t-il alors en cas de retard de livraison de matière première ou de perturbations à l’usine – comme une défaillance d’équipement ? Comment faites-vous pour respecter votre calendrier de production ?

Il y a de fortes de chances que vous consultiez le personnel de production pour décider comment réadapter la production au vu des circonstances. Comme vous ne disposez que d’une visibilité limitée sur vos processus, vous devez vous appuyer très largement sur l’expérience des employés. Des modèles de scénarios conditionnels, des suppositions – et les meilleures estimations – quant à la disponibilité des équipements et à l’impact sur la planification font intégralement partie du processus.

Un système de gestion de la production (MES) change toutefois cette équation. La fonctionnalité essentielle d’un MES est centrée sur la chaîne logistique et la gestion de la production. Et l’atout majeur de ce système réside dans sa capacité à communiquer efficacement en temps réel tant avec le système ERP qu’avec les systèmes de commande au niveau usine.

Le MES lance les ordres de production, orchestre les processus de fabrication et suit les commandes au fur et à mesure de leur progression dans le système. Il vous montre exactement où en est une commande dans le processus, suit les consommations de matière première, et transmet des rapports en retour au niveau ERP.

Pourtant, un MES étroitement lié à la couche d'automatisation peut faire bien plus encore. Le système s’appuie sur la technologie intelligente au niveau usine pour assurer la surveillance continue et agir sur tout un éventail d’indicateurs clés de performance, notamment la disponibilité des machines – c’est à dire, entre autres, le nettoyage, l’achèvement des ordres précédents et les systèmes de fourniture des matières premières.

Le résultat ? Une visibilité améliorée sur les informations essentielles auxquelles vous pouvez accéder rapidement, ainsi que des décisions de production plus efficaces et mieux étayées.

Réduisez les déchets. Diminuez les stocks

Tout le monde prévoit d’utiliser efficacement les matières premières, mais nous savons tous que les modèles de l’atelier de production sont dynamiques. Une des clés en faveur de la réduction des déchets est d’optimiser l’acheminement des ingrédients périssables, comme le lait, dans l’unité de production.

La mise en œuvre d’un système de gestion de la production (MES) pour suivre en temps réel les lots de matière première et les opérations en cours permet d’optimiser l’utilisation des matières premières – et peut avoir un impact considérable sur vos niveaux de stock.

En fait, un producteur international de fromages, avec lequel nous travaillons, est parvenu à réduire les niveaux de stocks de matières premières de 15 % après avoir mis en œuvre un système de gestion de la production.

Comment ? Tout d’abord, le système MES assure le suivi des fournitures entrantes, des dates d’expiration, des températures de stockage, ainsi que d’autres caractéristiques susceptibles d’affecter la qualité des matières premières. Vous disposez par conséquent d’informations actualisées, granulaires et contextualisées qu’un progiciel de gestion intégré (ERP) ou système manuel ne peut simplement pas fournir.

Ensuite, un système MES vous permet d’utiliser plus efficacement ces matières premières, en fonction de l’état évalué en temps réel de vos équipements dans l’atelier de production.

Le système de gestion de la production vous alerte des changements qui surviennent dans l’approvisionnement et la capacité de production. De plus, il ajuste et orchestre dynamiquement les cycles de production suivant les règles que vous avez définies, de sorte que les matières sont utilisées selon un ordre propice à la préservation de la fraîcheur et à la réduction des déchets.

Ne tolérez plus d’approximation en matière de rendement

Dans l'industrie des BCE à faible marge, l'amélioration du rendement constitue l’un des moyens les plus sûrs d’accroître la rentabilité. Néanmoins, de nombreuses entreprises ne savent tout simplement pas où toutes les matières premières sont consommées dans un processus.

Les entreprises font évidemment de leur mieux en amont pour obtenir des rendements acceptables. Après tout, vous disposez d’experts qui connaissent les machines, les processus de fabrication et les performances attendues. Or, les pertes non anticipées en cours de production impliquent souvent que les rendements réels tombent bien en deçà des projections.

Bien que la plupart des entreprises suivent et consignent le rendement réel en arrière-plan, cette information n’est pas disponible en temps réel au cours du processus de production. Ainsi, vous faites de votre mieux, et finissez généralement par surproduire pour être sûr d’atteindre vos objectifs.

Un système de gestion de la production (MES) fournit la vue d’ensemble requise pour contrer les pertes et atteindre les objectifs de rendement de production. De plus, le MES suit en temps réel les indicateurs clés de performance telle que la comparaison entre consommation réelle et planifiée durant tout le processus. Par conséquent, le système peut aussi surveiller les rendements à différents stades de production, et orchestrer de façon dynamique les ajustements qui s’imposent.

Ce ne sont là que quelques moyens de rendre une chaîne logistique BCE plus efficace grâce à une solution MES.

Téléchargez le livre numérique « Augmentez les marges grâce à un MES ».

Publié 19 avril 2021

Sujets: Transformation numérique Solutions MES Agroalimentaire FactoryTalk InnovationSuite

Todd Montpas
Todd Montpas
Business Manager, Data, Analytics & Industry Solutions - Rockwell Automation
Todd is responsible for the Rockwell Automation Data, Analytics & Industry Solutions portfolio supporting our customer’s Digital Manufacturing Initiatives. Todd has 30+ years of experience helping customers improve their manufacturing and business processes, with a focus on digital transformation.
Connexion:
EmailEmail
S’abonner

Inscrivez-vous auprès de Rockwell Automation et recevez les dernières informations et des conseils éclairés directement dans votre boîte de messagerie.

S’abonner

Recommandé pour vous

Loading
5 secrets pour des produits de haute qualité et moins de déchets grâce à l’IA
5 secrets pour des produits de haute qualité et moins de déchets grâce à l’IA
Blog
Blog
5 secrets pour des produits de haute qualité et moins de déchets grâce à l’IA
La nouvelle technologie d’apprentissage automatique de l’IA améliore les processus de contrôle de la qualité. La vision machine offre des rendements plus élevés et une meilleure qualité. Moins de temps d’arrêt et de déchets.
3 Stratégies de production économiques pour les PGC
3 Stratégies de production économiques pour les PGC
Blog
Blog
3 Stratégies de production économiques pour les PGC
Découvrez 3 stratégies de production pour les fabricants de produits de grande consommation qui permettent de réaliser des économies à court terme, avec des solutions numériques axées sur les données.
Transformez vos opérations avec ArmorBlock 5000
Transformez vos opérations avec ArmorBlock 5000
Blog
Blog
Transformez vos opérations avec ArmorBlock 5000
Découvrez comment des E/S distribuées On-Machine évolutives peuvent vous aider à améliorer la visibilité opérationnelle, améliorer l’agilité de la fabrication et optimiser votre productivité générale.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Soc... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Votre chaîne logistique BCE est-elle suffisamment intelligente ? Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies: