Déployer une Application FactoryTalk Optix à partir d’un dossier
Pour déployer une
Application FactoryTalk Optix
à partir d’un dossier sur un lecteur partagé ou un lecteur USB, déplacez le fichier vers le dispositif client et exécutez-le.Conditions préalables
- Pour déployer uneApplication FactoryTalk Optixà partir d’un dossier
- Déplacez le fichier depuis le lecteur partagé vers le dispositif client.
- ExécuterApplication FactoryTalk Optixsur le système client :
- Sur les dispositifs clientsWindows®, double-cliquez surFTOptixRuntime.exe.
- Sur les dispositifs clients Linux, sur le terminal, accédez au dossier de fichiersFTOptixRuntimeet saisissez./FTOptixRuntime.
Fournir une réponse