Exporter une Application FactoryTalk Optix vers un dossier
Exportez une
Application FactoryTalk Optix
vers un dossier partagé pour déployer l’application vers les dispositifs clients qui ne sont pas accessibles sur le réseau.
CONSEIL:
Un dossier ne peut contenir qu’une seule
Application FactoryTalk Optix
. Chaque Application FactoryTalk Optix
doit utiliser un dossier distinct.- Sélectionnez la flèche en regard deEnregistrer
- DansExporter vers un dossier, remplissez les valeurs suivantes :
- Plate-forme. Sélectionnez le système d’exploitation du dispositif client.
- Emplacement. Saisissez le chemin d’accès à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer l’Application FactoryTalk Optix. Vous pouvez également sélectionner l’icône de dossier pour accéder au dossier.
- SélectionnezExporter.
Une fenêtre de progression s’affiche lors de l’exportation de l'
Application FactoryTalk Optix
. Une fois l’exportation terminée, une boîte de dialogue s’affiche pour vous informer que l’exportation de la Application FactoryTalk Optix
a réussi à l’emplacement spécifié.Fournir une réponse