Spécifications d’accompagnement OPC UA

Par défaut,
FactoryTalk Optix Studio
fournit une prise en charge limitée des
Spécifications d’accompagnement OPC UA
sélectionnées.

Spécifications d’accompagnement
prises en charge

Par défaut, vous pouvez utiliser ces
Spécifications d’accompagnement
dans
FactoryTalk Optix Studio
 :
  • DI
  • PackML
  • Machinery
  • Weihenstephan
  • PADIM
  • TMC v2
Pour ajouter la prise en charge d’autres
Spécifications d’accompagnement
, importez-les dans votre projet. Si l’importation des
Spécifications d’accompagnement
n’est pas conforme aux exigences OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
affiche des avertissements.
La
Vue de type
contient les nœuds
Spécifications d’accompagnement
disponibles dans le dossier
Spécifications d’accompagnement
.

Limitations

Limitation
Description
Les déclarations d’instance d’objet facultatives ne sont pas créées
Par exemple,
WSMachineType
est un objet de la spécification
Weihenstephan
. Il contient une déclaration d’instance d’objet facultative (
Counters
), qui n’est pas créée.
Les variables UI sont dupliquées lorsqu’elles sont partagées par différents parents
Lorsque les fournisseurs déclarent une variable Unité d’ingénierie et la référencent à partir de plusieurs nœuds, les variables Unité d’ingénierie sont dupliquées pour chaque nœud qui fait référence à l’unité d’ingénierie.
Un seul nœud parent est affiché
Si vous importez un modèle d’information avec des nœuds référencés par plusieurs nœuds avec une référence Agrège ou Organise ou des références héritées, vous importez un seul nœud.
Les valeurs de variable de structure ne sont pas prises en charge
Tous les types dérivés de la structure créés par
FactoryTalk Optix Studio
contiennent une valeur de structure vide. Cela inclut les types de spécifications d’accompagnement.
Les éléments de variable importés avec une structure de type de données ou hérités de la structure ont une valeur de
structure
vide.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.