Ajouter des éléments de collection à un nœud
Ajoutez des éléments de collection aux objets qui les prennent en charge.
CONSEIL:
Les éléments de collection disponibles dépendent de la définition du type de l’objet parent.
Conditions préalables
Ajoutez des nœuds au projet. Consultez la rubrique Ajouter des instances de types définis dans les spécifications d’accompagnement.
- Pour ajouter des éléments de collection à un nœud
- Cliquez avec le bouton droit sur un nœud et sélectionnez.
L’élément de collection apparaît sous le nœud.
Fournir une réponse