Ajouter un contrôle de version à un projet existant

Ajoutez un contrôle de version à un projet existant qui n’a pas de contrôle de version actif ou à un référentiel distant qui ne dispose pas du système de contrôle de version
GitHub®
pris en charge. Les projets sans contrôle de version n’affichent pas d’icônes pour valider, transférer ou extraire des modifications ou pour accéder à l’historique des versions. Vous pouvez gérer les versions des projets en externe à l’aide des outils fournis par un fournisseur de contrôle de version pris en charge.
Pour ajouter un contrôle de version à un projet existant
  1. Lorsque le projet est ouvert, dans la barre d’outils principale, sélectionnez la flèche déroulante après
    Enregistrer
    , puis sélectionnez
    Enregistrer sous
    .
  2. Dans
    Enregistrer le projet sous
    , saisissez :
    • Nom
      . Le nom du projet. Utilisez le même nom que le référentiel distant.
    • Emplacement
      . Le dossier qui doit contenir le projet.
    • Utiliser le contrôle de version
      . Sélectionnez cette option pour ajouter le contrôle de version au projet.
      CONSEIL:
      Si le projet dispose déjà du contrôle de version et que l’option
      Utiliser le contrôle de version
      est déjà sélectionnée,
      FactoryTalk Optix
      crée un nouveau référentiel local pour le projet sans historique de validation précédent.
  3. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.