Liens dynamiques

Les liens dynamiques relient un nœud parent (variable) avec un nœud source (une autre variable ou propriété d’objet).
CONSEIL:
Les liens dynamiques sont généralement utilisés pour définir la valeur d’une variable selon :
  • La valeur d’une autre variable.
  • Une propriété d’un objet.
Par exemple, vous pouvez définir la propriété texte d’un objet étiquette en fonction de la valeur d’une variable de température.

Types et valeurs sources

Par défaut, selon le type de nœud source du lien dynamique, sa valeur source est définie comme suit :
Type de nœud source du lien dynamique
Valeur source du lien dynamique
Variable
Attribut
Valeur
de la variable.
Objet
Propriété
NodeId
de l’objet.

Modes

Le mode d’un lien dynamique spécifie sa direction :
Lire
Lecture du nœud source au parent.
La valeur par défaut des liens dynamiques est définie dans les NetLogics.
Écrire
Écriture du parent au nœud source.
Lire/écrire
Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.
Valeur par défaut pour les liens dynamiques créés dans l’interface utilisateur de
FactoryTalk Optix Studio
.

Liens dynamiques complexes

Un lien dynamique complexe implique des transformations de la valeur du nœud source via des convertisseurs. Consultez la rubrique Convertisseurs.
Vous créez des liens dynamiques complexes à l’aide de l’éditeur de liens dynamiques complexes. Consultez la rubrique Éditeur de liens dynamiques complexes.
NOTE: Si vous définissez un lien dynamique entre une propriété d’objet graphique et un autre nœud, le nœud parent correspond toujours à l’objet graphique. Si le nœud parent ou source d’un lien dynamique est une variable de tableau, vous pouvez définir une cellule de tableau spécifique comme valeur parente ou source.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.