Retirer un lien dynamique
Retirez un lien dynamique d’une propriété pour que la propriété n’affiche plus l’attribut lié. Après avoir supprimé le lien dynamique, vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut de la propriété.
Conditions préalables
- Pour retirer un lien dynamique
- DansVue de projetou l’éditeur, sélectionnez l’objet graphique contenant la propriété avec le lien dynamique.
- DansPropriétés, dans la propriété contenant le lien dynamique, cliquez avec le bouton droit sur le lien dynamique et sélectionnezRetirer le lien.Le lien dynamique est retiré de la propriété et la valeur saisie pour la propriété s’affiche.
- (facultatif) Cliquez avec le bouton droit sur la valeur de propriété et sélectionnezRéinitialiser la valeur.La propriété affiche sa valeur par défaut.
Fournir une réponse