Configurer les certificats et les clés du client OPC UA
Modifiez les propriétés d'un objet client OPC UA pour configurer les certificats publics et les clés privées.
Conditions préalables
- DansVue de projet, sélectionnez un objetClientOPCUA.
- DansPropriétés, en regard deFichier de certificat client, sélectionnezParcourir.
- DansSélectionner un fichier:
- Si le certificat est répertorié, sélectionnez-le et choisissezSélectionner.
- Si le certificat n’est pas répertorié :
- SélectionnezImporter des fichiers
- Sélectionnez le certificat. Pour plus d’informations, consultez Emplacement des certificats et des clés.
- ChoisissezSélectionner.
- DansPropriétés, en regard deClé privée client, sélectionnezParcourir.
- DansSélectionner un fichier:
- Si la clé privée est répertoriée, sélectionnez-la et choisissezSélectionner.
- Si la clé privée n’est pas répertoriée :
- SélectionnezImporter des fichiers
- Sélectionnez la clé privée. Pour plus d’informations, consultez Emplacement des certificats et des clés.
- ChoisissezSélectionner.
Fournir une réponse