Sauvegarder un projet
FactoryTalk Optix Studio
crée automatiquement des sauvegardes de projets.Les projets sont automatiquement sauvegardés :
- Lorsque vous enregistrez un projet
- Lorsque vous mettez à jour un projet pour rendre celui-ci compatible avec une version plus récente deFactoryTalk Optix Studio
- Chaque fois que vous mettez à jour un projet pour réparer un projet corrompu. Consultez la rubrique Restaurer un projet.
L’emplacement par défaut du dossier de sauvegarde est le suivant :
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Chaque dossier de projet se compose d’autres sous-dossiers avec les différents types de sauvegardes suivants :
- Automatique. Trois sauvegardes, effectuées lors de l’enregistrement du projet.
- Récupération. Une sauvegarde, effectuée en cas d’ouverture et de tentative de réparation d’un projet corrompu. Consultez la rubrique Restaurer un projet.
- Mise à niveau. Deux sauvegardes, effectuées lors de la mise à jour du projet pour la rendre compatible avec une version plus récente deFactoryTalk Optix Studio.
Fournir une réponse