Boostez la production de batteries
Même s’il demeure réduit par rapport au marché des véhicules à moteur thermique, le marché des véhicules électriques est en phase d’accélération et tous les constructeurs automobiles ont désormais des solutions en la matière ou sont en train de les développer. Le dernier recensement fait état de près de 500 véhicules électriques différents. Les investissements dans la fabrication de batteries doivent être gérés afin d’assurer un maximum en termes de flexibilité d’évolution et de retour sur investissement. Cela exige, à son tour, de nouvelles giga-usines, ce qui constitue un défi. Nous pouvons être votre partenaire pour la fabrication de batteries et vous aider à mettre en place une plate-forme Connected Enterprise qui exploite les innovations actuelles des technologies de l’information dans la fabrication et les opérations industrielles.