Modifier le code après le débogage
L’initialisation du processus de débogage est différente pour les NetLogics de conception et d’exécution.
Conditions préalables
- Pour modifier le code après le débogage
- Sélectionnez une option :
- Si vous déboguez un NetLogic lors de l’exécution, dans la barre d’outils deFactoryTalk Optix Studio, sélectionnezArrêter
- Si vous déboguez un NetLogic lors de la conception, dans Visual Studio ou Visual Studio Code, sélectionnezpour arrêter le débogage.
- Modifiez le code et enregistrez les fichiersCSmodifiés.FactoryTalk Optix Studiorecompile automatiquement la solution .NET.
Fournir une réponse