Déboguer le code modifié
Le processus de débogage du code modifié est différent pour le NetLogic de conception et d’exécution.
Conditions préalables
- Pour déboguer le code modifié
- Si vous souhaitez déboguer un NetLogic d’exécution ou si de nouveaux types personnalisés sont créés dans le projet, dansFactoryTalk Optix Studio, sélectionnezExécuterFTOptixApplicationest compilé et s’exécute.
- Sélectionnez votre plate-forme de développement pour le débogage.
- Si vous utilisez Visual Studio, dans le menuDebug, sélectionnezReattach to Process.IMPORTANT: Si vous avez fermé Visual Studio depuis la précédente session de débogage, sélectionnezAttach to Processet réinitialisez le lien. Consultez la rubrique Configurer le débogueur.
- Si vous utilisez Visual Studio Code :
- Ouvrez le voletRun and Debugen appuyant .
- En haut du volet, dans le menu déroulant, sélectionnez :
- Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
- Débogue un NetLogic d’exécution.
- Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
- Débogue un NetLogic de conception.
IMPORTANT: Si Visual Studio Code ignore les points d’arrêt, redémarrez Visual Studio Code et répétez cette procédure. - Dans Visual Studio ou Visual Studio Code, en mode débogage, ouvrez le NetLogic que vous souhaitez vérifier.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si le NetLogic est en cours d’exécution, sélectionnezStart Debuggingou appuyez sur.F5
- Si le NetLogic est en cours de conception, dansFactoryTalk Optix Studio, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le NetLogic et sélectionnez une méthode à exécuter.
- Déboguez le code.Pour plus d’informations sur le débogage dans Visual Studio, consultez la rubrique Premier aperçu du débogueur - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.Pour plus d'informations sur le débogage dans Visual Studio Code, consultez la rubrique Débogage dans Visual Studio Code.
Fournir une réponse