Objets de contenu
Les objets de contenu sont les suivants :
Objet | Description |
---|---|
Navigateur Web | Permet d'afficher une page Web en ligne ou un fichier HTML local lors de l'exécution. Un navigateur Web ne peut afficher que des vidéos au format .MP4 lors de l’exécution. |
Vidéo | Permet d'afficher une vidéo lors de l'exécution. Par défaut, vous pouvez intégrer des formats de fichier vidéo AVI et WMV. Pour intégrer un flux vidéo H.265 (formats de fichier vidéo MOV, MPG, MP4 et MKV), activez les codecs vidéo H.265 sur la machine cible. |
Visionneuse PDF | Permet d'afficher un fichier PDF lors de l'exécution. La visionneuse PDF peut afficher l’une des options suivantes :
|
Fournir une réponse