Objets dessins

Les objets dessins sont les suivants :
Objet
Description
Rectangle
Rectangle ou carré pouvant être sélectionné lors de l'exécution et dont vous pouvez personnaliser l'apparence. Utilisez les rectangles pour créer des boutons ou regrouper d'autres objets pertinents.
Ellipse
Ellipse ou cercle pouvant être sélectionné lors de l'exécution et dont vous pouvez personnaliser l'apparence.
Image
Image
PNG
,
JPG
,
JPEG
,
BMP
ou
SVG
. Par exemple, un logo.
Image à état multiple
Objet pouvant avoir plusieurs états d’image en fonction de la valeur d’entrée. Chaque état d’image peut faire référence à une image différente et peut avoir une opacité spécifique. Si la valeur d’entrée ne correspond à aucun état d’image, la valeur par défaut est utilisée (premier état défini).
Image SVG avancée
Image SVG Tiny 1.2, dont les propriétés de chaque partie individuelle peuvent être modifiées lors de la conception ou de l’exécution. Par exemple, une alarme peut déclencher une partie spécifique de l’image afin qu’elle devienne rouge.
Ligne
Ligne que vous pouvez tracer et dont vous pouvez personnaliser l'apparence.
Polyligne
Polyligne et polygone pouvant être sélectionnés lors de l'exécution et dont vous pouvez personnaliser l'apparence.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.