Moteurs de présentation
Un objet Moteur de présentation affiche une
Application FactoryTalk Optix
lors de l’exécution.Moteur de présentation natif
Utilisez le moteur de présentation natif pour les applications IHM typiques qui s’exécutent sur des cibles équipées d’un panneau de commande. Il ne peut y avoir qu’un seul moteur de présentation natif dans un projet.
Lorsque vous exécutez un projet, une session interactive est générée et authentifiée avec l’utilisateur de démarrage.
Vous pouvez modifier l'utilisateur actuel dans une session interactive. En fonction de la logique et l'utilisateur créés, l'interface peut changer dynamiquement dans la même session.
CONSEIL:
Pour spécifier l’utilisateur, consultez Méthodes globales d’authentification des utilisateurs ou Journal d’activité de session et audit.
Moteur de présentation Web
Utilisez un moteur de présentation Web pour mettre une interface utilisateur Web à la disposition de plusieurs utilisateurs qui se connectent à partir de différents navigateurs Web. Les moteurs de présentation Web sont compatibles avec les applications IHM qui s’exécutent sur des dispositifs clients équipés d’un panneau de commande, et avec les dispositifs qui ne disposent pas d’une interface d’administration dédiée. Il ne peut y avoir qu’un seul moteur de présentation Web dans un projet.
Lorsqu’un utilisateur se connecte au serveur Web, une session interactive est générée pour l’utilisateur authentifié. Un même utilisateur peut générer des sessions interactives supplémentaires en accédant au projet à partir de plusieurs dispositifs.
CONSEIL:
Chaque session crée une fenêtre de démarrage. Consultez la rubrique Sessions et paramètres régionaux.
Fournir une réponse