Objets graphiques et de disposition
Utilisez les objets graphiques et de disposition pour créer l'interface utilisateur de l'
Application FactoryTalk Optix
.Pour créer l'interface utilisateur, concevez les éléments suivants :
- Structure et hiérarchie des objets graphiques
- Position des objets graphiques
- Mécanismes de navigation
CONSEIL:
La conception de l'interface utilisateur est indépendante de la technologie de présentation et du dispositif utilisés pour afficher l'application lors de l'exécution.
Fournir une réponse