Écrans

Utilisez les écrans pour regrouper des objets graphiques comprenant une interface spécifique.

Types d’écrans et instances

Pour garantir une maintenance optimale du projet, créez des types d’objets d’écran, puis utilisez-les avec des chargeurs de panneau ou des panneaux de navigation. Cela vous permet de modifier toutes les instances d’écran en modifiant le type d’écran parent.

Dossier Écrans

Rockwell Automation
recommande de créer des types d’écrans dans le dossier
Interface utilisateur
Écrans
de la
Vue de projet
. Vous pouvez également créer des types d’écran dans différents nœuds de votre projet, par exemple dans le dossier Interface utilisateur.
Chaque nouveau projet contient un dossier
Écrans
vide.
CONSEIL: Si le projet ne contient pas de dossier
Écrans
, reportez-vous à la section Ajouter un dossier Écrans.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.