Langue affichée lors de l’exécution
La langue qui apparaît lors de l’exécution dépend de plusieurs circonstances.
- Paramètres régionaux de l’utilisateur. La langue affichée lors de l’exécution est la langue des paramètres régionaux de l’utilisateur. Si un terme est traduit dans une langue autre que la langue correspondant aux paramètres régionaux de l’utilisateur, le système recherche les langues selon l’ordre de préférence. Consultez la rubrique Configurer les paramètres régionaux de session et de substitution.
- Moteur de présentation. Le moteur de présentation gère l’interface utilisateur en fonction de l’utilisateur connecté. Configurez l’utilisateur dans le moteur de présentation avant la conception ou lors de l’exécution. Consultez la rubrique Moteurs de présentation.
- Session. La langue par défaut d’une nouvelle session est la langue des paramètres régionaux de l’utilisateur. Vous pouvez modifier la langue des paramètres régionaux d’une session indépendamment de la langue des paramètres régionaux de l’utilisateur. Consultez la rubrique Définir les options.
Fournir une réponse