Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l’automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce le lancement de sa nouvelle gamme FactoryTalk® Optix™ créée pour permettre aux entreprises industrielles de construire des solutions d’interface homme-machine (IHM) polyvalentes capables de répondre aux exigences de nombreux clients, ainsi que de s’adapter à l’évolution des besoins et des technologies.
Les entreprises industrielles peuvent désormais bénéficier de composants conçus pour développer et programmer des applications industrielles intuitives et faciles à utiliser. Le portefeuille FactoryTalk Optix offre une architecture ouverte doublée d’options de conception, de déploiement, de connectivité et d’extensibilité qui permettent aux utilisateurs de créer des applications innovantes.
« Le portefeuille FactoryTalk Optix change la donne, a déclaré Guy Lopes, vice-président Opérations chez Wulftec International. Cette solution ouverte apporte une flexibilité accrue avec une approche tournée vers l’avenir, ce qui nous permet de concevoir plus rapidement des équipements plus innovants grâce à la collaboration multi-utilisateurs, à des fonctions de conception et de test basées sur le web, ainsi qu’à une fonction de contrôle intégré des versions. La gamme FactoryTalk Optix est un atout majeur pour notre entreprise, et nous sommes très heureux de l’utiliser en standard sur nos machines. »
Le portefeuille FactoryTalk Optix comprend la plateforme IHM et le logiciel d’accès à distance de Rockwell Automation, ainsi que des modules de calcul embarqué en périphérie et un large éventail d’options de déploiement. Le logiciel FactoryTalk Optix offre une flexibilité et une efficacité illimitées grâce à une conception orienté-objet, à des flux de travail basés sur des assistants et à des bibliothèques préconstruites.
« Rockwell Automation continue de proposer des solutions basées sur le cloud qui augmenteront considérablement la productivité en fournissant à leurs utilisateurs de nouvelles capacités qui dépassent les limites actuelles, améliorent la collaboration entre plusieurs utilisateurs et prennent en charge les flux de travail évolutifs, a commenté Brian Shepherd, senior vice-president de la division Logiciels et contrôle de Rockwell Automation. Dans un monde qui évolue plus rapidement que jamais, la meilleure technologie doit être conçue pour assurer une souplesse maximale. Dans ce contexte, le portefeuille FactoryTalk Optix apporte aux utilisateurs de nombreuses options et un haut niveau de flexibilité d’un bout à l’autre du cycle de vie de la solution IHM. »
Le portefeuille FactoryTalk Optix permet aux utilisateurs de choisir leur propre combinaison de technologies. Pour la première fois, les clients de Rockwell Automation peuvent utiliser un logiciel de visualisation pour concevoir des applications IHM capables de fonctionner nativement avec des contrôleurs proposés par Rockwell Automation et d’autres entreprises, ainsi que les exécuter sur le matériel de leur choix. Les utilisateurs peuvent se connecter à une variété de logiciels, d’appareils ou de systèmes tiers à l’aide de logiciels conçus pour l’interopérabilité avec prise en charge complète du protocole OPC UA. En outre, les utilisateurs ne paient que pour les fonctionnalités dont ils ont besoin, ce qui réduit les dépenses inutiles.
« L’infrastructure cloud et les offres de logiciels en tant que service apportent une valeur ajoutée considérable dans presque tous les domaines du monde des affaires, et l’industrie manufacturière ne fait pas exception, a remarqué Craig Resnick, vice-président du groupe ARC Advisory. La gamme FactoryTalk Optix de Rockwell Automation apporte cette valeur ajoutée en contribuant à ouvrir de nouvelles possibilités dans le monde de l’IHM via le cloud et sur site. Ce portefeuille permet aux utilisateurs de concevoir des produits plus innovants et d’évoluer grâce à un accès transparent à des sites physiquement éloignés, tout en proposant des options de déploiement plus flexibles, y compris des terminaux graphiques dédiés et des PC industriels adaptés à un large éventail d’applications. »
Le portefeuille FactoryTalk Optix comprend cinq solutions de base :
Logiciel FactoryTalk® Optix™
Le logiciel FactoryTalk Optix est une base de visualisation IHM à laquelle les utilisateurs peuvent accéder depuis leur navigateur ou en le téléchargeant sur leur ordinateur. Il assure flexibilité, évolutivité et interopérabilité, et permet aux utilisateurs de concevoir et de déployer une IHM adaptée à leurs besoins. Cette nouvelle plateforme comprend des fonctionnalités telles que la collaboration multi-utilisateurs, la conception et le test sur le web, et le contrôle intégré des versions.
OptixPanel™
Les terminaux graphiques OptixPanel sont des appareils IHM étanches fournis de série avec une licence des logiciels FactoryTalk Optix et FactoryTalk Remote Access, ce qui en fait une solution tout-en-un prête à fonctionner dès la première mise sous tension. Le système d’exploitation fermé et préinstallé réduit les risques liés à la mise en œuvre et à la maintenance.
Solutions FactoryTalk® Remote Access™
La solution FactoryTalk Remote Access garantit une connectivité à distance sécurisée, de sorte que les utilisateurs peuvent visualiser, intervenir, gérer et dépanner à distance, indépendamment de l’endroit où ils se trouvent. Les équipes peuvent ainsi répondre aux demandes et résoudre les problèmes de production avec une rapidité accrue. FactoryTalk Remote Access connecte rapidement les experts aux problèmes critiques, quel que soit l’emplacement physique de l’un ou l’autre, ce qui augmente la réactivité et réduit les coûts associés aux déplacements et aux temps d’arrêt des actifs.
PC industriel ASEM™ 6300
Les PC industriels de la série ASEM 6300 sont disponibles sous forme embarquée (box) et avec écran (panel) pour une personnalisation optimale. Innovez avec le logiciel FactoryTalk Optix et déployez en toute transparence des solutions IHM sur le périphérique ASEM 6300 qui répond le mieux aux besoins du client.
Module de calcul embarqué en périphérie
Le module de calcul Embedded Edge fournit une solution complète qui permet aux utilisateurs de traiter des données visuelles localement et à distance tout en conservant la capacité de développer et d’adapter le système en fonction de l’évolution de leurs besoins.
Disponible immédiatement avec plus de 50 nouvelles fonctionnalités, le logiciel FactoryTalk Optix V1.2 est proposé en plusieurs langues : anglais, italien, français, espagnol et chinois. Cliquez ici pour en savoir plus sur la gamme FactoryTalk Optix de Rockwell Automation. L’ensemble du portefeuille sera également exposé au salon Automation Fair qui se tiendra du 6 au 9 novembre à Boston.