Définir un intervalle de zone morte

Les propriétés de la zone morte permettent d'échantillonner les variables par rapport à leur valeur échantillonnée précédente.
CONSEIL: Pour plus d’informations sur les configurations de zone morte courantes, consultez Configuration d’intervalles de zone morte.
Conditions préalables
  1. Pour définir un intervalle de zone morte
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet Enregistreur de données.
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez le
    Mode Zone morte par défaut
    sur :
    • Aucun
      . Échantillonne la variable lorsque la valeur de celle-ci est remplacée par n'importe quelle quantité.
    • Absolu
      . Échantillonne la variable lorsque sa valeur est remplacée par une quantité égale ou supérieure à la valeur de la zone morte absolue.
      CONSEIL: Par exemple, si la valeur de la variable est 3 et que la valeur de la zone morte est 1, la variable est échantillonnée lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 4.
    • Pourcent
      . Échantillonne la variable lorsque sa valeur est remplacée par une quantité égale ou supérieure à la valeur de la zone morte en pourcentage.
      CONSEIL: Par exemple, si la valeur de la variable est 10 et que la valeur de la zone morte est 20, la variable est échantillonnée lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 12.
  4. Définissez la
    Valeur de zone morte par défaut
    .
    Par exemple, si la valeur est 5, l’enregistreur échantillonne les variables dont les valeurs ont eu un changement absolu ou de pourcentage d’au moins ± 5 par rapport à l’échantillonnage précédent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.