Configuration d’intervalles de zone morte

La zone morte permet d'empêcher la succession rapide des valeurs d'échantillonnage en raison de l'oscillation du système de contrôle.
Type d’échantillonnage
Paramètres de zone morte
Toute modification de l'échantillon précédent
Mode Zone morte par défaut
=
Aucun
Valeur absolue de modification de l'échantillon précédent égale ou supérieure à une valeur spécifique
  • Mode Zone morte par défaut
    =
    Absolu
  • Valeur de zone morte par défaut
    spécifiée par l'utilisateur
Pourcentage de modification de l'échantillon précédent égal ou supérieur à une valeur spécifique
  • Mode Zone morte par défaut
    =
    Pourcentage
  • Valeur de zone morte par défaut
    spécifiée par l'utilisateur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.