Restaurer un projet

Si un projet est corrompu ou si des modifications indésirables sont enregistrées, vous pouvez restaurer une version antérieure du projet.
  1. Fermez le projet.
  2. Dans le dossier
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    copiez le dossier complet de la sauvegarde souhaitée.
  3. Collez le dossier dans un emplacement autre que l’emplacement du projet en cours ou supprimez le dossier de projet actuel et collez le nouveau dossier au même emplacement.
  4. Ouvrez le projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.