Push Agent
Le script Push Agent envoie des données d’un enregistreur de données vers le cloud.
Fonctionnement
Push Agent reçoit périodiquement les données d'un enregistreur de données et les envoie dans le cloud au format
JSON
. Push Agent implémente le mécanisme de stockage et de transmission qui reçoit les données d'un enregistreur de données et les enregistre dans un stockage auxiliaire à partir duquel elles sont extraites et envoyées dans le cloud.Modes de transfert
Push Agent prend en charge les modes de transfert suivants :
- Par ligne. Envoie une ligne de l'enregistreur de données par paquet.
- Par variable. Envoie une ou plusieurs variables avec les informations qui leur sont associées.
CONSEIL:
Si l’enregistreur de données est défini sur
Changement de valeur
, les valeurs échantillonnées ne sont modifiées que si l’une des variables surveillées change. Push Agent envoie les valeurs d’une certaine variable uniquement si la valeur de la variable diffère de la valeur précédemment envoyée.Fournir une réponse