Propriétés de Push Agent
Configurez les propriétés de Push Agent pour envoyer des données dans le cloud à l’aide de MQTT.
Nom de la propriété | Type de la propriété | Description de la propriété |
---|---|---|
DataLogger | NodeId | Référence à l’instance d’enregistreur de données. |
PushFullSample | Boolean | Si True , le mode de transfert est utilisé. Si False , le mode de transfert est utilisé. |
PreserveDataLoggerHistory | Boolean | Si True , les données sont envoyées et placées dans l’historique.Si False , chaque fois que les données sont transférées vers le stockage auxiliaire, elles sont supprimées de l’enregistreur de données. |
MaximumStoreCapacity | Int32 | Capacité maximale du stockage auxiliaire utilisé par Push Agent. |
MaximumItemsPerPacket | Int32 | Nombre d’enregistrements encapsulés dans un paquet. Le mode de transfert n’envoie qu’une ligne par paquet.
CONSEIL:
Lorsque
PushFullSample est défini sur True , définissez MaximumItemsPerPacket sur 1 . |
MaximumPublishTime | Duration | Intervalle de temps maximal après lequel les données sont extraites du stockage auxiliaire et envoyées dans le cloud. L'intervalle est utilisé lorsqu'il y a au maximum MaximumItemsPerPacket enregistrements dans le stockage auxiliaire. |
MinimumPublishTime | Duration | Intervalle de temps minimal après lequel les données sont extraites du stockage auxiliaire et envoyées dans le cloud. L'intervalle est utilisé lorsqu'il y a au moins MaximumItemsPerPacket enregistrements dans le stockage auxiliaire. Il est conseillé d’augmenter la fréquence d’envoi pour télécharger la file d’attente du stockage. |
ClientId | String | ID du client qui doit envoyer les données. |
BrokerIPAddress | String | Adresse IP du broker. |
BrokerPort | Int32 | Port du broker (si vous souhaitez communiquer avec SSL, définissez la valeur sur 8883 ). |
BrokerTopic | String | Nom de la rubrique sur laquelle vous voulez publier, précédé du symbole / .Par exemple, si la rubrique du broker est /custom_topic , le paramètre BrokerTopic est custom_topic . |
QoS | Int32 | Niveau de qualité de service (Quality of Service, QoS) utilisé pour envoyer des informations.
|
UseSSL | Boolean | Active ou désactive la communication sécurisée.
|
Username | String | Nom d'utilisateur de la communication authentifiée avec le broker. |
Password | Password | Mot de passe de la communication authentifiée avec le broker. |
Fournir une réponse