Configurer les certificats de serveur approuvés lors de la conception

Définissez le certificat de serveur rejeté lors de l'importation de nœuds avec un objet client OPC UA comme étant approuvé afin de pouvoir importer ces nœuds au moment de la conception.
Vous pouvez déplacer le certificat de l’une des manières suivantes :
  • Manuellement, à l’aide de l’Explorateur Windows sur une cible Windows uniquement.
  • À distance, à l’aide de
    FactoryTalk Remote Access
    .
  • En utilisant la même application.
  • Depuis
    ApplicationFiles/PKI/Rejected
    , déplacez le certificat vers
    ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.