Importer des nœuds à partir d’un NodeSet

Importez tous les nœuds à partir d’un fichier NodeSet
XML
.
CONSEIL: Importez des nœuds depuis NodeSet pour importer tous les nœuds depuis
Spécifications Companion OPC UA
définis dans un fichier NodeSet. Pour plus d’informations, consultez Spécifications Companion OPC UA.
Conditions préalables
Obtenez un fichier
XML
avec le NodeSet à importer.
  1. Pour importer des nœuds à partir de NodeSet
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    Modèle
    ou l’un de ses sous-dossiers et sélectionnez
    Nouveau
    Importer du NodeSet
    .
  3. Sélectionnez le fichier
    XML
    avec le NodeSet à importer.
Les nœuds importés s’affichent dans le dossier.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.