FTP
Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est utilisé pour communiquer et transférer des fichiers entre des ordinateurs qui se trouvent sur un réseau TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Pour être établie et communiquer sur le réseau, une connexion FTP nécessite un serveur et un client. La section suivante décrit la configuration de ces deux éléments.
Fournir une réponse