Configuration du serveur FTP

Vous pouvez activer un serveur FTP (File Transfer Protocol) dans votre
Application FactoryTalk Optix
.
Le script d’exécution
FTPServerLogic
active un serveur FTP dans une
Application FactoryTalk Optix
. Le script se trouve dans la catégorie
Scripts
des
Bibliothèques de modèles
.
IMPORTANT: Vous ne devez démarrer et arrêter le serveur qu’à l’aide des méthodes OPC UA exportées :
StartFtpServer
et
StopFtpServer
.

Packages requis

Vous devez installer les versions stables des packages NuGet requis suivants :Consultez la rubrique Packages NuGet.

Paramètres requis

Le serveur FTP nécessite la configuration des paramètres suivants :
Serveur FTP - paramètres de configuration requis
Paramètre
Description
Configuration
IPAddress
Adresse IP attribuée au serveur.
La valeur par défaut est définie sur
127.0.0.1
.
Port
Port attribué au serveur FTP.
La valeur par défaut est
21
.
FilesystemRoot
Le serveur FTP n'expose qu'une partie du système de fichiers local au client.
Sur
OptixPanel
, vous ne pouvez définir que l’un des éléments suivants :
  • %PROJECTDIR%
  • %APPLICATIONDIR%
  • %USB
    <n>
    %
    <n>
    est le nombre progressif d’un dispositif USB.
MinimumPASVPort
Numéro de port minimal pour la gestion de la liste des fichiers et du transfert de fichiers.
Cette valeur doit être supérieure à la valeur par défaut de
1024
.
MaximumPASVPort
Numéro de port maximal pour la gestion de la liste des fichiers ou du transfert de fichiers.
Cette valeur doit être supérieure à
MinimumPASVPort
. La valeur de
MaximumPASVPort
t par défaut est
1100
.
Username/Password
Informations d’identification de connexion au serveur FTP
ServerCertificateFile
Fichier de certificat public du serveur, selon la norme X509v3 et avec l’extension .der.
Il doit se trouver dans le répertoire
FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
. S'il est spécifié, la clé privée doit également être spécifiée. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le répertoire
FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
.
ServerPrivateKeyFile
Fichier de clé privée du serveur, avec codage ASCII Base64 et extension .pem.
Il doit se trouver dans le répertoire
FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
. S’il est spécifié, le certificat doit également être spécifié. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le répertoire
FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
.
UseFtps
Détermine le protocole à utiliser, FTP ou FTPS.
Le serveur FTP est démarré/arrêté via les méthodes
StartFtpServer/StopFtpServer
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.