Spécifications Companion OPC UA

Par défaut,
FactoryTalk Optix Studio
fournit une prise en charge limitée des
Spécifications Companion OPC UA
sélectionnées.

Spécifications Companion
prises en charge

Par défaut, vous pouvez utiliser ces
Spécifications Companion
dans
FactoryTalk Optix Studio
 :
  • DI
  • PackML
  • Machinery
  • Weihenstephan
  • PADIM
  • TMC v2
Pour ajouter la prise en charge d’autres
Spécifications Companion
, importez-les dans votre projet. Si l’importation des
Spécifications Companion
n’est pas conforme aux exigences OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
affiche des avertissements.
La
Vue de type
contient les nœuds
Spécifications Companion
disponibles dans le dossier
Spécifications Companion
.

Limitations

Limitation
Description
Les déclarations d’instance d’objet facultatives ne sont pas créées
Par exemple,
WSMachineType
est un objet de la spécification
Weihenstephan
. Il contient une déclaration d’instance d’objet facultative (
Counters
), qui n’est pas créée.
Les variables UI sont dupliquées lorsqu’elles sont partagées par différents parents
Lorsque les fournisseurs déclarent une variable Unité d’ingénierie et la référencent à partir de plusieurs nœuds, les variables Unité d’ingénierie sont dupliquées pour chaque nœud qui fait référence à l’unité d’ingénierie.
Un seul nœud parent est affiché
Si vous importez un modèle d’information avec des nœuds référencés par plusieurs nœuds avec une référence Agrège ou Organise ou des références héritées, vous importez un seul nœud.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.