Sauvegarde de projet
FactoryTalk Optix Studio
crée automatiquement des sauvegardes de projets.Les projets sont automatiquement sauvegardés lorsque :
- Vous enregistrez un projet
- Vous mettez à jour un projet vers une version plus récente deFactoryTalk Optix Studio
- Vous restaurez un projet à partir d’une sauvegarde. Consultez la rubrique Restaurer un projet.
L’emplacement par défaut du dossier de sauvegarde est :
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Chaque dossier de projet se compose d’autres sous-dossiers avec les types de sauvegardes suivants :
- Automatique. Trois sauvegardes, effectuées lors de l’enregistrement du projet.
- Récupération. Une sauvegarde, effectuée en cas d’ouverture et de tentative de réparation d’un projet corrompu. Consultez la rubrique Restaurer un projet.
- Mise à niveau. Deux sauvegardes, effectuées lors de la mise à jour du projet vers une version plus récente deFactoryTalk Optix Studio.
Fournir une réponse