Importer ou exporter des recettes lors de l'exécution

Utilisez le NetLogic RecipeImportExport pour importer des recettes depuis un fichier
CSV
ou exporter des recettes vers un fichier
CSV
lors de l'exécution.
Conditions préalables
  1. Pour importer ou exporter des recettes lors de l’exécution
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Dans
    Bibliothèques
     :
    1. Sélectionnez
      Scripts
      .
    2. Dans le volet de droite, faites glisser
      Importer ou exporter des recettes
      vers un dossier de
      Vue de projet
      .
      Faites glisser
      Importer ou exporter des recettes
      vers le dossier
      Modèle
      .
    3. Sélectionnez
      Fermer
      .
  4. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l’objet
    RecipeImportExport
    .
  5. Dans
    propriétés
     :
    1. Dans la propriété
      SchémaDeRecette
      , sélectionnez le schéma de recette de l'objet de référence.
    2. Dans
      CSVFile
      , saisissez le chemin complet du fichier 
      CSV
      à importer ou exporter.
      C:\temp\export_recipes.csv
      NOTE: Les champs du fichier 
      CSV
      à importer doivent être identiques aux colonnes de la base de données.
    3. Dans la propriété
      CSVSeparator
      , définissez le séparateur CSV.
    4. Pour délimiter les champs entre guillemets dans le fichier 
      CSV
      , définissez la propriété
      WrapFields
      sur
      Vrai
      .
  6. Configurez les boutons pour déclencher l'importation ou l'exportation :
    • Ajoutez un objet Bouton dans un conteneur et associez son événement MouseClick à la méthode d'importation NetLogic.
    • Ajoutez un objet Bouton dans un conteneur et associez son événement MouseClick à la méthode d'exportation NetLogic.
    Pour plus d’informations, consultez les rubriques Bouton et Ajouter une méthode à un événement existant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.