La convergenza IT/OT aiuta le aziende a misurare e gestire la produttività in modi nuovi. In ambito produttivo, ad esempio, i dati provenienti dall'IoT migliorano i processi decisionali e le prestazioni delle macchine. L'integrazione di automazione e informazioni apre le porte a innovazioni che aumentano la produttività, come le macchine autoconsapevoli e i robot collaborativi.
Qual è la vostra strategia di ammodernamento?
Con le nuove tecnologie la produttività diventa un obiettivo a lungo termine
Una strategia di ammodernamento va ben oltre la convergenza IT/OT o il semplice aggiornamento delle macchine: occorre sviluppare un piano d'azione completo che coinvolga ogni aspetto operativo. Non solo, occorre preparare le operazioni affinché possano supportare gli inevitabili progressi tecnologici e i cambiamenti aziendali.
Ecco alcuni modi in cui le aziende si avvicinano all'ammodernamento per aumentare la produttività:
- Le aziende automobilistiche si avvalgono di sistemi di dati automatizzati per aumentare del 50% l'efficienza globale delle apparecchiature e la produttività
- L'industria alimentare sta adottando soluzioni IaaS (Infrastructure-as-a-Service) per ridurre del 90% il tempo dedicato alla soluzione di problemi
- Le aziende dell'industria alimentare adottano soluzioni IaaS (Infrastructure-as-a-Service) per ridurre del 90% il tempo dedicato alla soluzione di problemi
- Le aziende farmaceutiche stanno migliorando l'uniformità dei processi per aumentare la produzione del 65%
Abbiamo anche ammodernato le nostre attività di produzione come parte del nostro percorso verso la Connected Enterprise. Abbiamo integrato l'automazione e le informazioni in un unico sistema connesso e utilizzato i più recenti prodotti software MES ed EMI per raccogliere le informazioni provenienti da centinaia di applicazioni in un'unica posizione centrale. Da quando è stato implementato il nuovo sistema, abbiamo riscontrato un aumento della produttività.
Casi di studio
Convergenza IT/OT in azione
Cosa succede quando le aziende colmano il divario tra i sistemi dell'impianto e quelli a livello di impresa? Comprendono meglio la loro attività, riducono i tempi di inattività e raggiungono livelli di produttività altrimenti impossibili. Le aziende innovative mostrano già ciò che è possibile. Scopri come.
Sistemi di automazione integrata
Connettere l'impianto con tecnologie scalabili e a prova di futuro
La convergenza IT/OT colma il divario non solo tra i sistemi dell'impianto e quelli aziendali, ma anche tra i singoli dispositivi. Per questo motivo, i sistemi di automazione e controllo sono realizzati con dispositivi perfettamente integrati piuttosto che con una raccolta di singoli prodotti.
Tra le tecnologie progettate per creare sistemi di automazione industriale integrati ed efficienti ci sono:
- Sistemi di controllo integrato combinano informazioni in tempo reale e molteplici discipline di controllo in una sola architettura per migliorare la produttività
- Dispositivi per il controllo motori intelligente che forniscono l'accesso a informazioni in grado di favorire migliori decisioni e migliorare le prestazioni del sistema
- Dispositivi intelligenti forniscono dati grezzi alla Connected Enterprise per ottimizzare le operazioni
Un'architettura di rete unica e sicura
La giusta rete per una Connected Enterprise produttiva
Un flusso continuo di informazioni può avvenire solo con un'architettura di rete sicura e affidabile. Le organizzazioni che implementano un'unica architettura di rete su Ethernet e IP standard possono fornire i dati giusti al dipendente giusto, dove e quando occorrono. Questo approccio può favorire la produttività dell'impianto e di tutta l'azienda.
Per pianificare per la convergenza IT/OT, è fondamentale comprendere tutte le complessità coinvolte. In collaborazione con i nostri partner strategici possiamo guidarvi lungo questo processo. Con Cisco possiamo aiutarvi a convergere e semplificare l'architettura di rete, colmare le lacune culturali e tecniche e formare i dipendenti. Insieme a Panduit offriamo una guida e soluzioni preconfigurate che possono aiutarvi a ridurre i rischi, migliorare le prestazioni operative, migliorare l'affidabilità e semplificare le implementazioni di rete.