Volete ridurre il rischio legato al vostro progetto a elevato capitale? Un main automation contractor (MAC) può farlo. Che si tratti di un'area specifica, come la componentistica elettrica o la strumentazione, o di attività più collaborative con terze parti, ad esempio l'integrazione di macchine OEM, possiamo aiutarvi a gestire una parte piccola o grande del vostro progetto più importante, coordinando al tempo stesso gli sforzi con i servizi EPC.
Affidatevi a un MAC per i progetti più importanti
I rischi associati a un progetto greenfield o brownfield sono ben documentati. È probabile che li abbiate conosciuti, ma non volete certo sperimentarli di nuovo. Svolgiamo da tempo la funzione di MAC per progetti importanti e disponiamo di metodologie collaudate per tenere sotto controllo l'ambito del progetto, gli sforamenti di budget e i problemi di gestione dei fornitori. Possiamo aiutarvi a ridurre i rischi e portare a termine il progetto nei tempi prestabiliti ed entro i limiti di budget. Guardate questo cliente.
Gestione dei progetti semplificata: non complicatela
Per evitare criticità per il mancato rispetto di budget e scopo, uno dei maggiori produttori di energia nordamericani ha scelto Rockwell Automation come MAC. Abbiamo iniziato le attività pre-FEED con il collaudo in fabbrica e il supporto continuo. Sfruttando la nostra esperienza per l'intero ciclo di vita del progetto, l'azienda ha assistito a un'accelerazione della propria programmazione di 4-6 settimane, con una conseguente riduzione del 5% rispetto al budget stimato.
Che cos'è un MAC OEM?
Uso di un MAC OEM per il prossimo progetto importante
Un Main Automation Contractor (MAC) è un contraente unico che fornisce servizi tecnici per la gestione degli aspetti relativi alla strumentazione, alle informazioni e alla sicurezza del vostro progetto. Un MAC OEM fa un ulteriore passo avanti e interviene nelle prime fasi del progetto per affrontare le sfide relative all'integrazione e alla connettività degli skid. Contribuisce a creare lo standard tecnico e collabora con gli OEM al processo di realizzazione. Uno dei grandi vantaggi offerti da questo tipo di approccio è la standardizzazione. L'adozione dello stesso standard di automazione per tutti gli skid facilita l'integrazione. I dati sono facilmente accessibili perché la rete e i sistemi sono armonizzati. Un piano di progetto ben organizzato in anticipo agevola il processo e consente di risparmiare tempo prezioso all'avviamento e ridurre i rischi.