I vantaggi di un software batch moderno
I moderni software batch potrebbero essere la risposta a molti dei problemi che impediscono ai produttori di ottenere quell'agilità necessaria a soddisfare la domanda del mercato. Le ultime versioni dei software di gestione batch possono essere d'aiuto in tre modi fondamentali.
- Maggiore tempo di operatività. I nuovi software consentono di effettuare modifiche come l'aggiornamento delle macchine e della capacità produttiva, senza dover riavviare il server e senza richiedere la sospensione dei lotti. Si tratta di un vantaggio enorme per i produttori che vogliono passare da una ricetta all'altra senza alcun impatto sulla produzione. Avere una maggiore flessibilità per aggiungere nuove apparecchiature e migliorare la produttività consente di realizzare nuovi prodotti e varianti. Nei settori regolamentati, come quello biotecnologico o farmaceutico, questa capacità è particolarmente importante in quanto è possibile apportare modifiche e piccoli aggiornamenti al sistema senza impatti sulla raccolta dei dati.
- Gestione delle ricette semplificata. Che produciate medicinali, detersivi, biscotti o birra, la possibilità di riutilizzare rapidamente e facilmente le ricette per creare varianti di prodotto è sempre più importante. Piccole modifiche al sapore, al profumo, al colore e agli ingredienti di una formula, che normalmente utilizza lo stesso processo, rendono facile introdurre nuove varianti di prodotto. Un sistema di gestione delle formulazioni che riduce il numero totale di ricette mediante una serie di parametri permette ai produttori di utilizzare lo stesso identico processo per ricette con ingredienti leggermente diversi.
- Un'interfaccia operatore moderna e intuitiva. La diffusione dei dispositivi mobili nella vita di tutti i giorni significa che gli operatori che utilizzano le interfacce mobili avranno bisogno di molta meno formazione per diventare esperti. Con un'interfaccia più leggibile e con un design più pulito, gli operatori saranno in grado di concentrarsi meglio, lavorare più velocemente e fare meno errori. Inoltre, questa interfaccia è basata sul contesto, il che significa che presenta all'utente le informazioni giuste al momento giusto, fornendo chiarezza agli operatori quando ne hanno più bisogno.
Una tecnologia moderna per l'integrazione d'impresa
Se finora abbiamo esaminato alcuni dei vantaggi di un software di gestione batch moderno per l'area di produzione, adesso allarghiamo la visione per considerare altri aspetti. Un aggiornamento del software di gestione batch vi aiuterà anche a fare il passo successivo nel vostro percorso di trasformazione digitale.
Un’interfaccia moderna e intuitiva presente in alcuni dei più recenti software batch introduce una tecnologia che aiuta a ridurre la manutenzione del sistema, potendo funzionare su più piattaforme e fornendo la visualizzazione su numerosi dispositivi e diversi fattori di forma.
L'integrazione a livello di impresa consente ai produttori di collegare i processi di produzione batch ai sistemi gestionali aziendali su web, consentendo un controllo dall'esterno e dati in tempo reale. Con la crescente importanza dei sistemi ERP e MES nella produzione, l'integrazione tra di essi sta diventando sempre più diffusa.
Un aggiornamento tecnologico comporta anche dei vantaggi per la forza lavoro: l'uso delle nuove tecnologie migliora le procedure di lavoro e l'efficienza degli operatori. La tecnologia intuitiva riduce i tempi di formazione e di addestramento sia per i lavoratori neoassunti che per quelli più esperti. I software per la gestione dei batch più recenti possono inoltre contribuire a ridurre i tempi di fermo per la manutenzione, gli errori umani associati all'inserimento delle formule, il tempo speso per la gestione delle ricette e il tempo impiegato dai tecnici per gestire più ricette.
Flessibilità e agilità: due fattori vincenti
Mentre la domanda di varietà da parte dei consumatori continua a crescere, i produttori devono far fronte a tempi di risposta sempre più brevi per creare e introdurre nuovi prodotti e ricette. Per rimanere competitivi, i produttori che privilegiano flessibilità e agilità – ovvero la capacità di aggiungere e rimuovere apparecchiature e di creare variazioni dei prodotti – si troveranno nella posizione migliore per ottenere un vantaggio.
Scoprite di più sull'ultima versione del software FactoryTalk® Batch.