La vostra azienda ha un piano per modernizzare la piattaforma di sviluppo e gli strumenti di collaborazione per le applicazioni di automazione industriale? Le aziende di tutto il mondo sono impegnate in un percorso di trasformazione digitale per migliorare l'efficienza e ridurre i costi, investendo in una serie di nuove e importanti soluzioni tecnologiche per la progettazione della produzione. Circa l'88% delle aziende manifatturiere ha in programma di modernizzare le proprie piattaforme di sviluppo, dove il 49% delle aziende ha già avviato i piani e il 39% prevede di iniziare a modernizzare i propri sistemi entro due anni.*
Il software utilizzato per progettare e sviluppare i sistemi di controllo è un'area in cui i progettisti riconoscono che l'innovazione è fondamentale per adattarsi alle mutevoli esigenze e le aziende più lungimiranti sono state tra le prime a passare a soluzioni cloud-nativo e basate su software. La spinta verso il cloud è tipicamente motivata dal tentativo di soddisfare uno o più dei seguenti desideri:
Vorrei che fosse così:
- Dedicare meno tempo alla gestione delle versioni e dell'infrastruttura del software e più tempo alla realizzazione dei progetti.
- Migliorare l'efficienza dello sviluppo dei progetti utilizzando principi di sviluppo software più moderni.
- Standardizzare il nostro sforzo di sviluppo con librerie di contenuti riutilizzabili, facilmente distribuibili e aggiornabili.
Rockwell Automation sta creando software che rendono questi obiettivi realtà con il software FactoryTalk® Design Studio™. Fornito come parte della suite FactoryTalk® Hub™, FactoryTalk Design Studio è un prodotto software cloud-nativo incentrato sulla progettazione di sistemi, costruito da zero per essere disponibile sempre e ovunque. A partire dallo sviluppo del controllore, FactoryTalk Design Studio persegue l'obiettivo di integrare le moderne pratiche di sviluppo del software con i workflow dell'automazione industriale, consentendo ai team di lavorare in modo più efficiente e creare la prossima generazione di sistemi di automazione.
In che modo l'integrazione delle moderne pratiche di sviluppo software in FactoryTalk Design Studio migliora l'efficienza della progettazione? Partiamo dai principi orientati agli oggetti per incrementare la modularità e aumentare l'efficacia dei vostri sforzi. Il design modulare semplifica i progetti complessi organizzando i contenuti in parti di codice che possono essere progettate e mantenute in modo indipendente. Ora sarete in grado di scalare le vostre pratiche di sviluppo dal collegamento di oggetti di contenuto molto piccolo, a livello di routine, a oggetti multifunzionali che possono contenere più routine e programmi, e persino altri oggetti! Immaginate un mondo in cui costruite le vostre applicazioni in base a ciò che fanno gli oggetti incapsulati, invece di codificare riga per riga!
Ora che siete entrati nel mondo della modularità e della programmazione orientata agli oggetti, avrete bisogno di strumenti moderni per gestire l'istanziazione di questi oggetti. Come si può scrivere il codice più intelligente che possa essere riutilizzato da un progetto all'altro e come si può ottimizzare tale riutilizzo? Con FactoryTalk Design Studio, risolviamo questo problema offrendo una gestione integrata delle librerie.
Grazie alle librerie integrate, non è più necessario uscire dall'ambiente di progettazione per definire i contenuti riutilizzabili, né copiare e incollare da un progetto modello che non si aggiorna automaticamente. Ora è possibile fare riferimento alla libreria di oggetti e gestirla dallo stesso ambiente software in cui si sta costruendo il progetto. Sarete in grado di fare riferimento a queste librerie di contenuti da più progetti, permettendovi di ereditare automaticamente gli aggiornamenti e di standardizzare i vostri sforzi di sviluppo. Naturalmente, gli aggiornamenti delle librerie saranno tutti a controllo di versione, consentendovi di scegliere quali progetti ricevere e quando aggiornarli. A nessuno piacciono i tempi di fermo non programmati a causa di un aggiornamento inatteso del progetto!
La tecnologia cloud è la chiave per offrire soluzioni di design moderne. Ecco perché abbiamo costruito FactoryTalk Design Studio in modo che sia cloud-native. Ciò significa che tutti i servizi vengono eseguiti direttamente sulla nostra piattaforma cloud e non c'è nulla da scaricare, installare o gestire. Gestire le versioni del software per garantire che tutti ricevano gli aggiornamenti allo stesso tempo, con le ultime patch di sicurezza, può essere un processo dispendioso in termini di tempo e denaro. Grazie all'esecuzione completamente in cloud, il software FactoryTalk Design Studio elimina queste problematiche per consentire al vostro team di concentrarsi meglio sulla progettazione e sulla realizzazione di prodotti innovativi. Aprite il vostro browser e iniziate a lavorare con il software più recente e più avanzato.
Poiché le aziende devono affrontare nuove sfide per diventare più agili e produttive nei loro processi di progettazione, Rockwell Automation offre un percorso chiaro per una migliore gestione del software e una maggiore produttività del personale. Oltre alla modernizzazione, per saperne di più su come FactoryTalk Design Studio aiuta i team a collaborare e a superare le sfide più urgenti cliccate qui.
*FONTE: Frost & Sullivan Indagine globale sugli utenti cloud