La rivoluzione dei veicoli elettrici (EV) è già in atto. I produttori di automobili stanno rapidamente espandendo la loro gamma di veicoli EV, cercando di porre fine alla vendita di nuove auto con motori a combustione interna (ICE) in linea con le norme che entreranno in vigore dal 2030.
Se siete un fornitore di questo settore, l’effetto a catena di questa rivoluzione sta probabilmente mettendo alla prova le vostre capacità produttive. Nel passaggio verso questo nuovo paradigma produttivo, è necessario continuare a supportare sia le piattaforme ICE esistenti che le offerte EV emergenti.
La flessibilità produttiva non è mai stata così importante. Tuttavia, come molti fornitori, potreste non disporre degli strumenti di gestione della produzione di cui avete bisogno per rispondere a una supply chain sempre più complessa e competitiva.
In che modo un sistema MES può aiutare
Le case automobilistiche utilizzano da tempo i sistemi di gestione della produzione (MES) per migliorare l’agilità e ottimizzare i risultati. Le soluzioni MES permettono di attuare i processi e gli standard di produzione specificati oltre che coordinare le attività di un impianto per rispettare gli ordini e far sì che le prestazioni degli asset siano ottimali.
Le soluzioni MES tradizionali, implementate localmente, si integrano con gli altri sistemi relativi alla produzione, alla gestione aziendale e alla catena di fornitura, e possono essere personalizzate per rispondere agli specifici requisiti di produzione di un impianto.
Non vi è dubbio che le piattaforme MES offrono una straordinaria visibilità e controllo di tutta l’azienda e sono fondamentali per la trasformazione digitale e la produzione “intelligente”.
Tuttavia, le stesse caratteristiche che rendono un sistema MES tradizionale attraente per molti grandi produttori automobilistici — implementazione locale e personalizzazione — possono essere un grande ostacolo per i loro fornitori.
Colmare il gap delle soluzioni realizzate internamente
In genere i fornitori non hanno le grandi risorse IT e ingegneristiche necessarie per supportare le soluzioni MES on-premise. Molti si affidano invece a varie soluzioni realizzate internamente, ciascuna focalizzata su un aspetto della gestione della produzione.
Questo scenario vi è familiare? L’inventario viene gestito manualmente, un foglio Excel serve a tenere traccia degli ordini e delle informazioni sulla qualità, e su una lavagna vengono riportati i conteggi della produzione di ogni turno. Ogni reparto gestisce la propria raccolta di dati, rendendo estremamente difficile e dispendioso in termini di tempo normalizzare e aggregare i dati per un processo decisionale tempestivo a livello di impianto, per non parlare di quello a livello di impresa.
Spesso gli strumenti interni utilizzati tendono a proliferare, e sono frequenti i casi di duplicazioni di sistemi e di dati. Per di più, questi strumenti obsoleti sono estremamente difficili da mantenere e possono sovraccaricare l’infrastruttura IT. Di fatto, potreste non conoscere quanti sistemi esistono o il potenziale rischio di cybersicurezza che comportano.
Il risultato di tutto ciò? Disponendo solo di soluzioni eterogenee, non è possibile accedere ai dati contestualizzati necessari per realizzare operazioni più efficienti e reattive o attuare un approccio uniforme alla gestione della produzione in un impianto o in un’azienda.
Un modo migliore: un MES basato sul cloud
Oggi esiste un’alternativa migliore. Questa piattaforma software as a service (SaaS) offre le funzionalità MES di cui avete bisogno per tenere sotto controllo la vostra produzione, rispettare gli standard qualitativi, accelerare il time-to-market e contenere i costi.
E poiché la soluzione è basata sul cloud, è possibile sfruttare i vantaggi di un MES più velocemente, senza necessità di ulteriori risorse IT o ingegneristiche.
Un fornitore ha migliorato la puntualità delle consegne dall’85% al 98%. Un altro ha incrementato l’efficienza con una migliore visibilità dell’OEE in tempo reale, ottenendo 9 milioni di dollari di risparmi annuali.
Cos’altro offre questa flessibile piattaforma SaaS?
- Implementazione rapida, grazie a modelli pre-validati, specifici per il settore automobilistico, basati sulle best practice e supportati da una solida esperienza nel settore.
- Aggiornamenti software automatici per rimanere aggiornati sulle ultime tecnologie e innovazioni, derivanti dalle esperienze reali di un’ampia comunità di utenti.
- Supporto costante e gestione IT da parte di esperti del settore specializzati nell’aiutarvi a mantenere un tempo di operatività senza eguali e la massima sicurezza.
- Nessun investimento iniziale e spese SaaS prevedibili imputate al vostro budget operativo.
E con una soluzione basata sul cloud, è possibile espandere rapidamente la piattaforma in tutto un impianto o in più siti per favorire l’uniformità delle operazioni aziendali.