Integrazione più facile
Innanzitutto, esaminiamo il flusso di lavoro per l’integrazione di un MCC a bassa tensione in un sistema di controllo. Molte aziende del settore Oil & Gas si sono trovate ad affrontare la sfida di dover integrare un MCC a bassa tensione in un sistema DCS (Distributed Control System) di terze parti o in un altro controllore di automazione precedente. Spesso, il sistema DCS non riesce a comunicare su EtherNet/IP, quindi si rende necessaria l’installazione di hardware aggiuntivo per consentire l’integrazione.
Per risolvere questo problema, Rockwell Automation ha sviluppato una soluzione LVMCC TCP/IP Modbus che incorpora tutti i dispositivi intelligenti all'interno del centro controllo motori, dalle applicazioni a velocità variabile che utilizzano i convertitori di frequenza PowerFlex serie 750 alle applicazioni a velocità fissa controllate dal relè elettronico di protezione motore E300 fino alle applicazioni di avviamento a tensione ridotta che richiedono un avviatore graduale SMC. Abbiamo collaborato con HMS Networks, uno dei partner Encompass, per sviluppare un modulo di comunicazione TCP/IP Modbus per il relè di protezione motore E300 per la comunicazione TCP/IP Modbus nativa. Integrando i convertitori di frequenza PowerFlex serie 750 e gli avviatori graduali SMC Flex e SMC-50, questa soluzione fornisce un sistema completo che può essere facilmente integrato in un DCS nuovo o preesistente.
Migliorare la manutenzione
Una volta integrata nel sistema di controllo, è importante che la soluzione di rete all'interno del centro controllo motori consenta di configurare i dispositivi in modo flessibile per poter controllare con facilità i motori in funzione nel sistema. Un altro problema riguarda la necessità di effettuare facilmente interventi di manutenzione e assistenza. La capacità di manutenere e riparare le unità MCC è facilitata dall'approccio al design modulare. La connettività TCP/IP Modbus consente all’utilizzatore di accedere ai dati di alimentazione, energia e manutenzione dal DCS. Queste informazioni possono essere sfruttate per prendere decisioni informate riguardo al momento opportuno per effettuare l’assistenza delle apparecchiature.
Sicurezza: la vostra priorità è anche la nostra
Una delle caratteristiche principali del centro controllo motori è la sicurezza per il personale addetto alla manutenzione di apparecchiature ad alta tensione. Questa funzione viene realizzata attraverso specifiche caratteristiche di progettazione, ad esempio una sbarra montata al centro che migliora l'efficienza e favorisce una maggiore dissipazione del calore per le apparecchiature o le chiusure automatiche che isolano immediatamente il bus verticale al momento della rimozione di un'unità di controllo motori. La gamma dei prodotti di sicurezza del centro controllo motori CENTERLINE® offre funzionalità chiave che contribuiscono a ridurre i rischi, per rendere più sicuri gli impianti e le applicazioni.
È stato progettato un centro controllo motori CENTERLINE® ArcShield® per limitare la corrente di guasto disponibile e proteggere dal rischio di arco elettrico in caso di guasto, evitando la propagazione dell’arco alle altre aree all’interno dell’unità. Per ridurre ulteriormente l’esposizione ai rischi elettrici, è possibile installare connettori di unità SecureConnect® sui carichi che vengono rimossi con maggiore frequenza.
Infine, per aumentare la sicurezza del personale, è ora disponibile una sbarra isolata con certificazione UL. La sbarra non solo contribuisce a prevenire la propagazione di archi elettrici, ma è anche in grado di migliorare la durata del sistema proteggendo la sbarra stessa dalla nebbia salina corrosiva o altri rischi ambientali. Nella progettazione dei nostri centri controllo motori abbiamo incorporato numerose funzionalità di sicurezza all’avanguardia. Per ulteriori informazioni, leggete Tre caratteristiche fondamentali per un MCC più sicuro.
Integrare un MCC a bassa tensione CENTERLINE ora è semplice
La gamma di centri controllo motori CENTERLINE, costruiti con dispositivi intelligenti che comunicano su TCP/IP Modbus, consente di integrare il sistema DCS con tempi, impegno e costi ridotti. Questi sistemi aiutano le aziende del settore Oil & Gas come voi a migliorare il tempo di disponibilità, la sicurezza e l’affidabilità, contribuendo a sostenere i vostri profitti in un periodo estremamente complesso.