Le aziende si trovano ad affrontare pressioni sempre più crescenti
Perché è fondamentale che un’azienda industriale sostenibile agisca rapidamente? Il settore manifatturiero consuma quasi il 40% dell’energia a livello globale e produce più del 30% delle emissioni totali di gas serra.
A causa del loro impatto, le aziende si trovano ad affrontare numerose pressioni in materia di ESG da parte di vari stakeholder. Gli investitori spingono le aziende a intraprendere azioni più aggressive per raggiungere gli obiettivi “net zero”, mentre gli organismi di regolamentazione impongono dei cambiamenti per garantire che la sostenibilità sia considerata prioritaria.
Le aziende pubbliche statunitensi stanno affrontando dei cambiamenti significativi nel panorama normativo ESG in seguito alla recente norma SEC. L'UE è da tempo leader mondiale nelle normative riguardanti la sostenibilità e continua a definire gli standard che le imprese devono raggiungere.
L’Asia-Pacifico sta adottando regole e linee guida. Inoltre, è aumentata la richiesta di maggiore trasparenza nei prodotti sostenibili, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei fondi ESG.
Anche le tensioni geopolitiche stanno cambiando il panorama. La crisi energetica in corso in Europa, ad esempio, crea instabilità nelle forniture energetiche e nei prezzi, con ripercussioni sia sulle aziende sia sui consumatori.
Infine, anche la pressione dei clienti sta crescendo. Sempre più spesso le scelte vengono fatte in un'ottica di sostenibilità. I consumatori si aspettano che le aziende operino in modo sostenibile e offrano prodotti realizzati in modo sostenibile. In uno studio, il 32% dei consumatori ha dichiarato di aver pagato molto di più per un prodotto o un servizio sostenibile.
Principali trend per la sostenibilità: indicazioni per le aziende industriali
Trend 1: Le tecnologie emergenti sono indispensabili
Le tecnologie emergenti — come AI, robotica, digital twin, IoT e AR/VR, per citarne solo alcune — sono basilari per diventare più sostenibili.
Se non state già valutando o utilizzando queste tecnologie, non farete progressi significativi verso i vostri obiettivi di sostenibilità. Perché? Le nuove tecnologie avanzate rendono i processi manuali — attività produttive, formazione della forza lavoro e approvvigionamento delle materie prime — più efficienti e più efficaci nell’ottenere risultati di alta qualità.
Le aziende più sostenibili concordano sul fatto che l'adozione delle tecnologie emergenti nella produzione intelligente sia estremamente importante. Infatti, l'85% ha investito o prevede di investire in tecnologie avanzate come AI e ML.
Indicazioni operative
Avviate un piccolo programma pilota incentrato su una tecnologia avanzata. Ad esempio, potreste utilizzare un gemello digitale per capire come ottimizzare le operazioni di una linea di assemblaggio. Oppure potreste utilizzare uno strumento di intelligenza artificiale su una macchina per determinare le opportunità di risparmio energetico. In alternativa, potreste provare ad usare dei visori AR/VR per addestrare un gruppo di lavoratori remoti.
In altre parole, iniziate gradualmente. L’utilizzo di una nuova tecnologia per un’iniziativa mirata darà al vostro team il tempo necessario ad apprezzarla e a verificarne i risultati che poi possono garantire un più ampio consenso in azienda. Naturalmente assicuratevi di incrementare l’uso della tecnologia nel tempo. Diventare un’azienda sostenibile richiede scalabilità dei sistemi di automazione e digitalizzazione dei processi, delle operazioni e altro ancora.