Chicago Heights Steel è un’azienda di rilavorazione di rotaie che è in attività dal 1893 a Chicago, Illinois, negli Stati Uniti. L'azienda compra vecchie rotaie, le sottopone ad un processo di riscaldamento ad alte temperature e le divide in tre sezioni. Da quei pezzi realizza diversi prodotti: cartelli, pali a T e altri prodotti speciali.
Un sistema di controllo ed elettrico obsoleto che causava molte interruzioni
Un sistema elettrico e di controllo obsoleto causava lunghi tempi di fermo della produzione e impediva a Chicago Heights Steel di lavorare a pieno regime.
"Ogni volta che avevano un problema elettrico, passavano un sacco di tempo a cercarne la causa. E ancora di più per risolverlo", dice Antonio Ambra, Business Development Manager di AIC.
"Nessuno al mondo avrebbe potuto riparare alcune di quelle attrezzature. Non c'erano pezzi disponibili. Nessuno ne sapeva niente", dice Bradley Corral, presidente di Chicago Heights Steel. La filosofia di Chicago Heights Steel è quella di fare tutto il necessario per portare a termine un lavoro, quindi era importante trovare un partner che operasse allo stesso modo.
Pianificare un potenziamento del sistema richiede competenza
Chicago Heights Steel si è rivolta ad AIC, un integratore di sistemi partner di Rockwell Automation.
Automazioni Industriali Capitanio (AIC) è un integratore di sistemi globale con sede in Italia che fornisce soluzioni di automazione e robotica specifiche per l'industria dell'acciaio. L'azienda vanta più di 1.000 applicazioni in tutto il mondo e oltre 40 anni di esperienza nel settore.
AIC ha presentato un piano per rinnovare l'intero laminatoio, partendo dalle gabbie di laminazione, dove l'acciaio viene ridotto di dimensione, fino al prelievo delle barre sui letti di raffreddamento nella zona di finitura. Il sistema comprendeva:
- Nuovi azionamenti principali e ausiliari
- Banchi di automazione e controllo
- Sistema di controllo HMI basato su server Stratus e sul software di gestione thin client ThinManager®.
- Sistema di sicurezza
- Sensori
- Progettazione
- Ricambi
- Servizi di assistenza remota
- Imballaggio e spedizione
"Il nuovo sistema permette di collegare ogni singolo PC alla rete, così possiamo vedere in tempo reale cosa sta succedendo nella fabbrica", commenta Antonio. "Inoltre è scalabile, per cui potenzialmente non ci sono limiti all'espansione futura del sistema".