Abbiamo incontrato Alan Stanfill, Direttore della Trasformazione Digitale di Gray Solutions, un membro della rete PartnerNetwork™ di Rockwell Automation. Gray Solutions è un integratore di sistemi che serve aziende che operano nei mercati degli alimenti, delle bevande e dei prodotti di consumo. Leader nell'automazione e nell'integrazione dei processi, Gray Solutions sfrutta la potenza dei dati e delle tecnologie dell'informazione per migliorare l'efficienza dei sistemi, sia che si tratti di una semplice modifica che di un nuovo impianto.
Dati fondamentali per il monitoraggio della qualità
Qualità e tracciabilità sono stati gli aspetti più importanti di un recente progetto per un cliente che produce salviette monouso. In particolare, il cliente aveva bisogno di monitorare la qualità del prodotto in varie fasi del processo produttivo. “Se c’era un problema, dovevano essere in grado di risalire alla sua origine e determinare cosa fare per risolverlo", spiega Alan.
Un elemento che richiedeva un’attenzione speciale era l'acqua. “Trattandosi di salviette, la qualità dell'acqua utilizzata nel processo è determinante,” continua Alan. Il cliente aveva bisogno di accedere ai dati sulla qualità in tempo reale. Se la qualità dell'acqua non rientrava nei parametri prestabiliti, dovevano essere in grado di identificarne immediatamente la causa principale e intraprendere un'azione correttiva.
Maggiore disponibilità e facilità d'uso dei dati
Poiché il produttore era un cliente di lunga data di Gray Solutions, l’integratore di sistemi archiviava già gran parte dei dati del cliente presso la propria sede. Ma all'epoca solo i tecnici potevano accedere ai dati.
“Abbiamo quindi collaborato con il loro gruppo IT per creare una nuova versione dei dati nel cloud, così da renderli accessibili al personale di laboratorio, al personale IT e a tutti gli altri membri dell'organizzazione, e facendo in modo che si potesse intervenire più rapidamente, piuttosto che usare i dati offline e a posteriori” spiega Alan.
Utilizzando il software FactoryTalk® Optix di Rockwell Automation, Gray Solutions è riuscita a raccogliere i dati provenienti dai controllori Rockwell Automation, a trasferirli nel cloud e, grazie a strumenti di analisi e visualizzazione, a consentire al cliente di sfruttare tali dati.
“È stata una transizione senza problemi, dagli impianti al cloud e con gli strumenti che il reparto IT già utilizzava”, aggiunge Alan.
Tempi di risposta migliori
Il più grande vantaggio per il cliente? Tempi di risposta migliori!
“Se stai realizzando un prodotto, non vuoi certo continuare a produrlo se c'è un qualsiasi tipo di problema. Oppure, se si verifica un problema, vuoi essere in grado di individuarlo e di ridurne al minimo l'impatto”, spiega Alan. Non dovendo più aspettare i dati di laboratorio e i test offline, e dato che le informazioni erano accessibili ai responsabili del processo decisionale, hanno potuto individuare immediatamente eventuali problematiche e interrompere la produzione se necessario.
Per individuare un problema non occorrevano più giorni, o addirittura settimane. La riduzione degli scarti è stato un altro dei vantaggi citati da Alan e "ancora più importante è la reputazione del marchio". Con questa nuova soluzione, adesso il cliente dispone delle informazioni necessarie per prendere decisioni migliori e più rapide sulla qualità.
Pubblicato 3 gennaio 2023